This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:24位 ADC 的较低输入偏置请求

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1299, ADS124S08, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/878861/ads1298-lower-input-bias-request-for-24bit-adc

器件型号:ADS1298
主题中讨论的其他器件: ADS1299ADS124S08ADS1292

尊敬的专家:

客户正在寻找具有较低输入偏置电流(<1pA)和 SPI 输出的24位 ADC。

您是否有任何建议的解决方案? 谢谢

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我不知道偏置电流这么低的器件、但我已经问过我的另一位同事。 您能否分享客户对具有此级别偏置电流的器件感兴趣的原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    就偏置电流而言、ADS124S08、ADS1292和 ADS1299将是 ADS1298的最佳替代方案、但它们不小于1pA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    较低的输入偏置电流是传感器规格之一(正如我在上一篇文章中所附的图片)。

    如果我们现在没有合适的解决方案、我们能否使用 OPAMP 进行设计以实现此应用。