This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316EVM:修改工作频率

Guru**** 2984180 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/897881/tx7316evm-modification-of-the-operating-frequency

器件型号:TX7316EVM
主题中讨论的其他器件:TX7316

EVM 板随附的软件支持1MHz 和5MHz 的预安装设置。  

是否可以使用寄存器配置修改频率?

修改频率是否需要进行 CPLD 编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boaz、

    欢迎来到 TI e2e 论坛!

    我们希望将此讨论离线、因为器件 TX7316正在选择性披露。

    您能否将您的问题连同 此 E2E 帖子的参考发送至 ultrasound_tx-support@list.ti.com?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭帖子、因为讨论已脱机。