This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5801EVM:DE2-115能否通过 HSMC-ADC-BRIDGE 与 AFE5801EVM 进行成功通信?

Guru**** 2381540 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM, HSMC-ADC-BRIDGE, AFE5801, AFE5801EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/901003/afe5801evm-can-de2-115-communicate-with-afe5801evm-via-hsmc-adc-bridge-sucessfully

器件型号:AFE5801EVM
主题中讨论的其他器件:HSMC-ADC-BRIDGEAFE5801、AFE5809EVM

您好!

最近、我想使用 FPGA 开发板(DE2-115)通过 HSMC-ADC-BRIDGE 与 AFE5801EVM 上的 AFE5801进行交互、  

但我发现我可能会遇到一个潜在的问题:  

AFE5809EVM:正确使用评估模块和 Cyclone V GX 入门套件: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/787648

我想知道、即使我已成功地将 DE2-115与 AFE5801EVM 连接、我是否可以使用 DE2-115 向 AFE5801发送 SPI 命令并成功接收来自 AFE5801的 LVDS 数据流?

此致、

Ching Chuan。