This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1220:如何获取 ADS1220的 CCS 示例代码?

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220EVM, ADS1220, TMS320F28069M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/878960/ccs-ads1220-how-can-i-get-the-ccs-example-code-of-ads1220

器件型号:ADS1220
主题中讨论的其他器件:、 TMS320F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的。

我测试了 ADS1220EVM 板。 我制作了采用 ADS1220芯片的 ADC 模块板。

现在、我要将 TMS320F28069M 连接到 ADS1220板。

如何获取用于 F28069M 的 ADS1220的 CCS 示例代码?

我有 DRV8301-HC-EVM 版本 D。我需要来自 ADS1220板的高分辨率(低噪声)数据。

请告诉我 CCS 示例代码的链接。

请细心一些

李泽勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehon Lee:

    我们没有使用 TMS320F28069M 硬件抽象层的具体示例。  必须使用该处理器的示例来完成 GPIO 和 SPI 接口的配置。  ADS1220本身有一个 API、可在 ADS1220登录页面的"软件"部分的"设计和开发"选项卡下下载。  您可以在示例代码中实现新处理器的硬件抽象。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob。

    感谢您的回复。

    我将参考用于 ADS1220的 TMS320F28069M 和 API 的示例代码、然后继续执行该过程。

    之后、我将报告结果。

    请细心一些。

    李泽勋