This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8350:如何在 DS 中计算 SNR?

Guru**** 2797405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/890055/ads8350-how-is-snr-calculated-in-the-ds

器件型号:ADS8350

大家好、有人可以为我确认用于 SNR 计算的数字吗?

我有一位客户询问 SNR 是如何实际获得的。

我正在附加下面的图像以供参考、但这是我目前为止拥有的图像...

  • 这是一个伪差分 ADC、因此 AINM 保持在 VREF (2.5V)、而 VREF (2.5V)处具有直流失调电压的交流信号施加到 AINP (实际上仅-0.5dBFS)  
  • 在这种情况下、信号的 Vp-p 约为4.72V (对于5V 的 FSR 为-0.5dBFS)、对吧?
  • 因此、由于 SNR 的计算是20LOG (Vsig_rms / Vnoise_rms)、因此我们将 Vsig_rms 计算为(4.72/2√2)
  • 找到这一点后、通过使用84dB 的典型 SNR (来自 DS)、我们可以在测试期间计算 Vnoise_rms。

SNR 的计算方式是这样吗? (Vsig_rms 为4.72/√2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    感谢您发帖。

    是-对于交流信号、这就是我们计算 SNR 的方法。 输入信号限制为-0.5dBFS、您可以正确地计算出该信号为超出5V 满量程范围(+/-2.5V)的4.72V。 然后、我们测量离散输入信号频率下的 SNR。 RMS 噪声是在整个 ADC 带宽(采样率的1/2)上积分的、并与 RMS 信号振幅(Vin_rms = Vpp /(2*sqrt (2)))进行比较。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复!

    我想澄清两点...

    1) 1)您提到的 FSR 对于 AINP 引脚、在 VREF=2.5V 的直流共模偏移附近为+/-2.5V、因此0.14V 至4.86V (AINP 引脚)、对吧?

    2) 2)我假设您使用某种 FFT 分析仪设备来获取 SNR 数字? 然后根据此公式计算 Vnoise_rms、更改输入波形、再做一次、直到您有足够的点将数字从10Hz 左右积分到1/2采样率?

    然后、您使用该集成 Vnoise_rms 来计算 DS?

    此致、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    根据2.5V 基准电压、ADC 的满量程范围为5V。 这决定了 LSB 的权重(FSR/2^n)。 当我们测试交流性能时、我们将峰峰值幅度限制为-0.5dBFS、以避免其他非理想因素、这些因素会导致输入一直推至电源轨。 在伪差分输入配置中、AINN 固定为 VREF (2.5V)、AINP 的摆幅范围为0.14V 至4.86V

    FFT 是应用于从 ADC 收集的数据集的算法。 我们以固定数据速率和输入信号频率收集相对较大的2^n 个样本、然后应用 FFT 算法分析 ADC 输出的频率成分。 根据频率 bin 分辨率、我们分配了一小范围的单元来表示基波输入、谐波、噪声等 VN_rms 是直流内容、基波和谐波消除后在 ADC 带宽(Fs/2)上集成的总噪声。 SNR = 20*log10 (Vin_rm/Vn_rms)。

    有关交流分析和其他 ADC 主题的更多信息、我建议查看 TI.com 上的 TI 高精度实验室- ADC 培训。

    此致、