This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J20EVM:ADS54J20EVM 的3.3V 电源

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J20EVM, LMK04828, TPS82085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/871974/ads54j20evm-power-3-3v-of-ads54j20evm

器件型号:ADS54J20EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04828TPS82085

您好、Jim、

  上周我买了 ADS54J20EVM、调试时发现没有 AVDD3.3和3.3VCLK。电路检查后发现 U12没有电源输入、U11没有粘贴到 PCB 上、而是使用铁氧体磁珠。因此 LMK04828在我向 U12、AM I 切换4V 之前无法正常工作 这样做是正确的、为什么不粘贴 u11?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy:

    我不认为您在 u11上看到的是铁氧体 bead...it、看起来就像一个铁氧体。  该器件是一款 TPS82085、它是一款直流/直流模块。  开关电源电感器位于器件顶部;电感器模糊了 IC 的其余部分 、看起来像是铁氧体磁珠。

    如果 u11的输出端没有3.7V 电压、则调试可能正确、因为 TPS82085器件已损坏。  所有器件在组装后都经过测试、但 在运输过程中可能会发生损坏或因意外过压或 ESD 事件而损坏。   您还可以目视检查 u11周围器件上的焊点连接是否有任何损坏或焊料不足;在运输过程中可能会有一个较弱的焊点打开。  如果您想沿着这条路线走、您也可以寻求返程并更换。

    否则、您选择提供外部3p7V (或由此产生的问题) 是合理的。  一般来说、我很担心在图示位置调整外部电压、因为现有器件仍在安装中、可能会意外地将电路负载掉。  没有一个方便的地方可以断开电路。  可以想象、您可以移除 u11、R80和 R81、然后将电压安全地注入其中的两个后续 LDO。  或者、您可以移除 FB13和 FB14、并在这些节点处提供两种不同的外部电压。  简而言之、如果您的 HACK 工作以允许 ADC 器件正常工作、那么它应该是可以的。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RJH、

      好的、我明白了。

       非常感谢您耐心的回答!