This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:从 LMK04828计时时 SNR 意外降低

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMX2582, ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/901304/adc32rf45evm-unexpectedly-low-snr-when-clocking-from-lmk04828

器件型号:ADC32RF45EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828LMX2582ADC32RF45

ADC32RF45EVM 评估板具有两个内部 ADC 时钟选项:LMX2582 (默认)和 LMK04828。 按照 EVM 用户指南中的说明、我对两个电容器进行了重新焊接、以便为 LMK04828的 ADC 提供时钟。 我在 HSDC Pro 软件和 TSW14J57板的两种时钟配置下测量了 SNR。 针对时钟频率2949.12MHz 和3072MHz 测量 SNR。 输入信号频率为1780MHz、电平为-2dBFS。 LMK04828的时钟 SNR 比 LMX2582的时钟低6dB。 由于 LMK 抖动较高、我预计 SNR 会降低2dB (LMX2582具有50fs 抖动、LMK04828具有100fs 抖动)、但测得的6dB 差明显更差。  

在时钟频率约为3GHz 且输入频率为1.78GHz 的 LMK04828中为 ADC32RF45计时时、您是否有一些 SNR 测量结果? 与 LMX2582的时钟相比、预期的 SNR 下降是多少? 我想知道我的结果是预期行为还是此 EVM 板存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oleksandr、

    您看到的 SNR 差异与我们先前实验的结果相匹配。  

    性能下降的原因是 LMK04828的输出驱动器能力有限、尤其是在高输出频率下。  

    此致、

    Vijay