This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8881:EVM 软件和#39;器件通信错误#39;

Guru**** 2813265 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8881, ADS8881EVMV2-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/900465/ads8881-evm-software-device-communication-error

器件型号:ADS8881

我无法从 ADS8881 EVM 软件连接到 ADS8881EVMV2-PDK。
在我看来、主板驱动程序正常-请参阅下面的设备管理器图像。
LED D2通常快速闪烁。 当我启动 ADS8881 EVM 软件时、它会暂时停止快速闪烁几次、然后从下图中显示"设备通信错误"、并继续快速闪烁。

我已经在 EEPROM IC 上测量了电源电压、它是预期的3V3。

当程序尝试启动时、我会在 EEPROM IC 的 SCL 和 SDA 引脚上看到几个突发的活动。

我在安装了 EVM 软件的 PC 上运行 Win10 Pro。

有什么建议吗? ADC EVM 板是否有故障,或其他一些说明?

我手头上没有任何其他 ADC EVM 板可用于 PHI-EVM-Controller。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您总是可能遇到硬件故障、但这些电路板在制造过程中经过测试、以确保一切正常工作、从而减少出现故障的机会。

    将 PHI 插入 EVM 后、您是否安装了两颗螺钉?  根据两个板之间的插接连接器的公差、我看到在某些情况下、如果不使用螺钉、连接不良、将会出现类似的错误消息。

    您是将 USB 电缆直接插入 PC、还是通过未供电的集线器?  EVM 在启动期间需要相当多的电流、如果 USB 电流受到限制、则会导致欠压和类似的连接错误。  通常可以直接将 EVM 插入可用的 USB 端口、或使用外部供电集线器。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的建议。
    我已安装螺钉-但确实、我已拔下并重新插入连接器、然后再次拧紧螺钉-但没有任何变化。
    我可以在 EEPROM 的 SCL 和 SDA 引脚上看到活动、因此我认为至少到 EEPROM 的连接是正常的。

    我将电缆直接插入 PC 上的 USB 端口、并尝试在同一台 PC 上的另一个 USB 端口进行检查。 我还尝试了另一条 USB 电缆、以防 EVM 电缆出现故障。

    我还尝试在另一台 PC 上安装该软件(这次是 Win7 Pro)、但结果相同。

    我不确定接下来要尝试什么?

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    EVM EEPROM 数据似乎不正确或已损坏。

    此 EVM 使用与 REF6025EVM 相同的硬件。  尽管我之前没有看到过这一点、但您已将 EVM 配置为 REF6xxxEVM 是可能的。

    尝试下载 REF6xxxEVM GUI 软件、并查看该版本是否适用于您的硬件。

    http://www.ti.com/lit/zip/sboc457

    谢谢、

    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的建议-您是对的。 它使用 REF6XXXEVM GUI 正常工作。

    是否有一种简单的解决方案来重新编程 EEPROM,或者我是否应该联系我的供应商并要求更换?

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我们没有任何客户工具可以更改 EEPROM 设置。  我建议您考虑更换产品。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keith、

    我将跟进我向其购买 EVM 的供应商。

    此致、

    Dave