Alex、您好!
因此我更换了芯片,现在 vcap1电压是正确的,但 VREFP 和 VREFN 之间的4.5V 电压不在那里,我确实通过我们的微控制器板检查了 ads1299EVM 板上的多路复用器设置,效果很好。 当我们读回 ADS1299 PCB 中的多路复用器设置时,多路复用器设置被正确写入,但 VREFP 和 VREFN 之间不会产生电压。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Praga、
谢谢。 我知道代码已经证明可以正常工作、但请添加一个额外的步骤来读回所有寄存器值并将其列在此处。 我们对 CONFIG3寄存器特别感兴趣。 该寄存器独立于您最初提到的通道 MUX 设置。
VCAP1是一个内部带隙电压、用于推导内部基准电压。 如果 VCAP1正确(AVSS + 1.2V)并且基准缓冲器被启用、我无法看到基准电压不能正确输出的原因。
此致、
您好、Ryan、
我们今天再次进行了测试、而 AVSS 为-2.5V、AVDD 为+2.5V (相对于电池负极)
以下是相对于电池负极的电压、即0v。
VCAP 1 - 1.3V
VCAP 2 - 345mv
VCAP3 - 3.6V
VCAP4 -(-2.3V)
我们写入并读取了配置3寄存器、这是正确的。 但内部基准电压为400mV。、
因此、我们通过设置为4V 的精密电源和 0.001A 的电流限制尝试了外部基准、但电压下降到400mV。
因此、我们测量了 VREPP 和 VREFN 上的阻抗、结果如下:
当通过 CONFIG3 - 132欧姆激活内部基准时
当通过配置3 - 400千欧关闭内部基准电压时
我在设置或 PCB 上没有发现任何问题,阻抗测量结果是否表示存在内部损坏?
您好 Praga、
您提到的 VCAP 偏置电压除 VCAP4之外均为正电压? 为了澄清这一点、您针对 GND (0V)测量了以下值:
VCAP1 =+1.3V (相对于 GND)过高。 除了 VCAP1 = AVSS + 1.2V。 对于双极电源设置、VCAP1应测量-1.3V (相对于 GND 为负)。 在器件通电后尝试切换/RESET 引脚。 如果这无法恢复正确的偏置电压、则可能会损坏器件。
此致、