This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:不确定内部基准是否正常工作

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/876940/ads1299-not-sure-if-the-internal-reference-is-working-properly

器件型号:ADS1299

Alex、您好!  

因此我更换了芯片,现在 vcap1电压是正确的,但 VREFP 和 VREFN 之间的4.5V 电压不在那里,我确实通过我们的微控制器板检查了 ads1299EVM 板上的多路复用器设置,效果很好。 当我们读回 ADS1299 PCB 中的多路复用器设置时,多路复用器设置被正确写入,但 VREFP 和 VREFN 之间不会产生电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praga、

    是否启用了内部基准缓冲器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    是的。 如上所述、代码可与 ads1299 EVM 套件(子板)以及我们的微控制器配合使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praga、

    谢谢。 我知道代码已经证明可以正常工作、但请添加一个额外的步骤来读回所有寄存器值并将其列在此处。 我们对 CONFIG3寄存器特别感兴趣。 该寄存器独立于您最初提到的通道 MUX 设置。

    VCAP1是一个内部带隙电压、用于推导内部基准电压。 如果 VCAP1正确(AVSS + 1.2V)并且基准缓冲器被启用、我无法看到基准电压不能正确输出的原因。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    我们今天再次进行了测试、而 AVSS 为-2.5V、AVDD 为+2.5V (相对于电池负极)

    以下是相对于电池负极的电压、即0v。  

    VCAP 1 - 1.3V

    VCAP 2 - 345mv  

    VCAP3 - 3.6V

    VCAP4 -(-2.3V)

    我们写入并读取了配置3寄存器、这是正确的。 但内部基准电压为400mV。、  

    因此、我们通过设置为4V 的精密电源和 0.001A 的电流限制尝试了外部基准、但电压下降到400mV。  

    因此、我们测量了 VREPP 和 VREFN 上的阻抗、结果如下:  

    当通过 CONFIG3 - 132欧姆激活内部基准时  

    当通过配置3 - 400千欧关闭内部基准电压时

    我在设置或 PCB 上没有发现任何问题,阻抗测量结果是否表示存在内部损坏?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praga、

    您提到的 VCAP 偏置电压除 VCAP4之外均为正电压? 为了澄清这一点、您针对 GND (0V)测量了以下值:

    • VCAP1 =+1.3V
    • VCAP2 =+345mV
    • VCAP3 =+3.6V
    • VCAP4 =-2.3V

    VCAP1 =+1.3V (相对于 GND)过高。 除了 VCAP1 = AVSS + 1.2V。 对于双极电源设置、VCAP1应测量-1.3V (相对于 GND 为负)。 在器件通电后尝试切换/RESET 引脚。 如果这无法恢复正确的偏置电压、则可能会损坏器件。

    此致、