This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:最后一个数据表的引脚说明与 UltaLibrarian 的 CAD 符号不对应。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/890207/ads52j90-last-datasheet-pin-description-not-corresponding-to-cad-symbol-from-ultalibrarian

器件型号:ADS52J90

UltraLibrarian CAD 组件不会与数据表的最后一个版本相关联。  

已经过了两年、但 仍在 CAD 符号中显示引脚 Vref_in -在数据表中标记为 NC。   我失去了理解这一点的时间。  

 CAD 符号中的引脚 D6被描述为 SYNC 、而在数据表中被描述为 Tx_Trig。  

当然、我解决了这个问题 -检查两个文档上的引脚 D6。   

问题在下一个--我能信任 UltraLibrarian 中的 CAD 符号吗?  TI 建议使用它- 但很容易两个引脚不是那么正确-这是否是其它问题?

有人检查 CAD 符号?  是否有人可以 通过忽略这些 SYNC 和 VREF_IN 错误来确认我可以继续使用它 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mail、

    我根据 ADS52J90数据表检查了 CAD 符号、发现了以下命名问题。

    我们将修复 CAD 符号。 请按照数据表了解到引脚的正确接口连接。

    引脚编号 数据表引脚名称   CAD 符号引脚名称
    问题5. SDIN SDATA
    B6. SPI_DIG_EN 被保留_digited_pin
    D6. TX_TRIG 同步
    E5 常闭 VREF_IN

    A4、E6、F6、G5、G6、 M5、
    M6、N6、P6、V4

    AVDD_1P8 AVDD

    A7、B8、C8、D8、F7、 G7、
    M7、N7、R8、T6、T8、 U8、
    V7.

    DVDD_1P2 DVDD

    E8、F8、G8、J10、M8、 N8、
    P8.

    DVDD_1P8 LVDD.