This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8832:DAC8832IBRGYR 数据表查询

Guru**** 2505865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/889994/dac8832-dac8832ibrgyr-datasheet-inquiry

器件型号:DAC8832

您好!

问候语。

我在数据表中有一个小问题。

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac8832.pdf

您可以在第4页中找到 IDD (电源电流)为5~20uA@ 3V 和5V、

但是、您可以在第10页的图16中找到高达数百 UAS 的电源电流。
它们是相同的参数吗?
您能否解释一下电源电流为何不同?
为什么电源电流高达数百 UAS。
谢谢你
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    两者都是不同的参数。  

    只要数字输入电压不在其中一个电源轨上、数字输入级就始终消耗电源电流、这意味着、例如、如果您使用的是5V 电源、而数字电平为3.3V、则它将从电源线获取电流。 这意味着、如果您以5V 电压运行器件、并且逻辑电平为0和3.3V、那么当从0到3.3V 的缓慢转换发生时、器件中将会有很大的功率耗散。

    以较短的转换时间将数字输入信号从 GND 驱动到 VCC、可最大限度地降低功率耗散。

    希望这澄清了您的疑问。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢