This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953EVM-PDK:ADS7953EVM-PDK 能否提供 REF+和 REF-?

Guru**** 2755575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953EVM-PDK, ADCPRO, ADS7951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/890064/ads7953evm-pdk-can-ads7953evm-pdk-supply-ref-and-ref-

器件型号:ADS7953EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADCProADS7951

各位专家:

我们希望将 ADS7951的 IC 插座板与 ADS7953EVM-PDK 相连、以评估和运行 ADCPRO。 为此、我们希望通过 ADS7954EVM-PDK 为 GND 和 REF 供电。 由于我找不到 ADS7953EVM-PDK 的原理图、我们想知道以下引脚可用于 ADS7951的 REF。

请确认。

此致、

希奥·乌奇克西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    ADS7953EVM-PDK 的原理图位于第27页的用户指南中。  P1的引脚18和20分别连接到 REFN 和 REFP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom San、

    我认为第27页只显示 ADS7953EVM(子卡)。 我想了解 ADS7953EVM-PDK (母板)。 信号 REF+和 REF-来自 ADS7953EVM-PDK、但不知道 REF+和 REF-是什么。

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchikosi-San、

    它们是"用户提供的"输入。  主机控制器 PCB 不提供基准电压。