This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:实际/总噪声

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/879031/ads1115-actual-total-noise

器件型号:ADS1115

大家好、

需要您对此提供输入。 我们的客户有关于 ADS1115噪声特性的问题。 其数据表的图19 µV 了+/- 4 μ V 的总 µV、而表1显示 了+/- 2.048 FSR 时62.5 μ V 的 RMS 噪声(奇怪的是似乎只是配置的 LSB)。 我们只需要说明这两者与实际/总噪声之间的关系。 我们特别关注0.256 FSR 上的噪声。

提前感谢。

此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、


    在 ADS1115中、在大多数配置中、噪声小于 LSB。 在比较 LSB 与 RMS 噪声时、情况肯定是如此。 在表1和表2中、列出了噪声性能、列出了噪声小于 LSB 时的 LSB 电压。

    查看图19、这对我来说似乎是一个错误。 我认为应该读为"mV"而不是"uV"。 该误差大部分来自增益误差。 最大增益误差列为±0.15%、±2.048V 上的误差略高于3mV。 噪声和偏移相加误差仍然由增益误差决定。 我将记下这一点、我们将在修改数据表时对其进行更改。

    对于±0.256 FSR 设置中的噪声、我仍将使用图1并查看无噪声值。 它可以在128SPS 或更高的数据速率下获得运行时的峰峰值噪声。


    吴约瑟