This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ADS124S08:是否提供了将热敏电阻、热电偶或 RTD 等传感器输出转换为温度的示例代码?

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC-TEMP-SENSOR-FW, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/901449/faq-ads124s08-is-example-code-available-to-convert-sensor-output-such-as-a-thermistor-thermocouple-or-rtd-to-temperature

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件:ADC-TEMP-SENSOR-FW

我想使用 ADC 测量温度、但我不确定应该使用哪种传感器或如何进行测量。  热敏电阻或 RTD 使用电阻、热电偶输出电压。  如何从这些类型的传感器获得温度?  是否提供了有关如何进行这些测量的信息以及可用的示例"C"代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有4种非常好的资源可用。  对于热电偶、我建议阅读 《热电偶测量基本指南》。  对于 RTD 和热敏电阻、我建议阅读 《RTD 测量基本指南》。  这两个文档都展示了如何将传感器连接到 ADC 以及如何将传感器输出转换为温度。  《 模拟工程师电路设计指导手册》中还包含其他电路实现。

    第四个资源是 API 库 ADC-TEMP-SENSOR-FW 中的示例代码。  此 API 包括用于获取传感器输出并转换为温度的转换计算。  该 API 可下载到 Windows 或 Mac PC。  这些代码示例专为 ADS124S08编写、但可轻松修改为其他 ADC。  可以使用 Code Composer Studio (CCS)以及 SimpleLink SDK 轻松实现 API 库。