This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S052-Q1:ADC128S052-Q1的通道更改问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S052, ADC128S052-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/887332/adc128s052-q1-channel-change-issue-for-adc128s052-q1

器件型号:ADC128S052-Q1
主题中讨论的其他器件:ADC128S052

客户使用 ADC128S052捕获负电压、负电压由电阻网络偏移。

以下是情况:

当 ADC128S052对通道7进行采样时、输出数据正常;

当 ADC128S052对通道7和通道1进行采样时,通道1的输出数据正常,通道7不正常。

可以帮我检查一下吗? 谢谢。~~

下面是 ADC128S052-Q1的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关原理图、请参见附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    您说的不正常是什么意思? 输入是否看起来没有稳定?  就好像它 无法达到完整的输入信号电平一样。

    输入在输入1处从11mV 跳至输入7处的2.2V (或相反、从2.2V 跳至11mV)

    这本质上是在 ADC 的满输入量程范围内将一个阶跃函数输入到 ADC 中。 ADC 无法很好地响应这种情况、尤其是在采样率更快的情况下。

    客户可以降低采样率、以查看切换通道时输入7是否稳定、异常现象是否消失

    它们还可以在 CH1处输入更高的输入、例如1V、并在切换通道时查看异常是否消失。

    如果是这样、它们可以将 ADC 的输入信号顺序更改为输入电平下降的位置、并且任何两个连续通道之间都没有较大的跳转。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢您的回复。  您能就此向我们提供一些建议吗?

    有这样的情况:

    场景1:

    当我们更改采样率时、仍然存在问题。

    场景2:

    在更改通道7的电阻器网络后、 通道7的输入电阻器和与通道1相同。 它运行良好。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解一下、采样率没有帮助。

    2.是的、这起作用了、因为您现在在两个输入端使用相同的输入电压。

    尝试再次解释

    ch0处的输入为11mV。 CH7的输入为2.2V

    此步骤过大、会在短时间内更改内部电容器上的电压。

    1.客户可以在序列期间多次尝试采样 CH7吗? 例如:CH0、CH7、CH7、CH7、CH0、 CH7、CH7、CH7、CH0

    第三个 CH7样本的测量值应正确。 然后、客户可以丢弃前两个 CH7样本。

    2.其他通道的电压是多少? 它们的重新排列方式是否不会  使输入电压电平发生 比 big2大的变化?

    如果可能、进一步降低 CH7电压

    4.在输入端添加缓冲运算放大器。