This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:一导 ECG 更好的 CMRR OPA2188和 ADS1292。

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/871921/ads1292-one-lead-ecg-better-cmrr-opa2188-and-ads1292

器件型号:ADS1292

您好;  

它是该线程的内容

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/847712

我已经测试了电路,我们注意到当电极连接到模拟器或身体时,  ECG 信号  ( 指数直流偏移)中会增加直流偏移 ,我认为该直流电极是直流电极; 但问题  是输入电容器和上拉电阻器增加了超过40秒的拥抱时间常数来过滤该直流电。  

我正在寻找一种解决 方案;可以应用 IIR DC 滤波器,但该滤波器需要大约5秒的稳定时间。  

还有其他建议吗?

非常感谢大家的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    高通滤波器的截止频率是多少? 除此之外、我不确定还会推荐什么。 电极接触阻抗也可能是一个因素、但当连接到患者模拟器时、这应该可以忽略不计。

    此致、