This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:DAC 板无输出

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/872298/dac38rf82evm-dac-board-no-output

器件型号:DAC38RF82EVM

您好!

我遵循了 DAC38RF82evm 手册"快速入门"部分中的"CMODE3"、该手册将 TSV 板与 DAC 板一起使用、但无法通过 HSDC 获得任何我发送到器件的输出。 我假设存在硬件问题、但所有指示灯的点亮与手册中显示的完全相同。

您能否对问题提供一些见解? 我尝试了所有软件调整、但仍然无法从器件获取任何信号。 以前、当有人处理此项目时、它会成功运行、这次甚至不是我在他的指导下操作系统。

此致、

宇嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宇嘉

    加载 DAC 配置后、请确保单击"PLL 自动调优"按钮。 完成此操作后、单击 DAC38RF8x 选项卡、然后选择计时选项卡。 PLL LF 电压框 的值应该介于3-5之间。 如果没有 、您在 JP10上安装了跳线、或者您的参考时钟出现了错误、应该连接到 SMA J4。

    在 TSW 板上、LED D2应该闪烁。 如果不是、这是另一个您遇到 DAC 时钟问题的迹象。

    确保两个电路板都获得5V 电压 、电流至少为4A。

    此致、

    Jim