This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:是否建议使用菊花链连接 AFE 芯片?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8866, OPA333, OPA836, OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/889345/ads8866-is-there-a-daisy-chain-connection-afe-chip-recommended

器件型号:ADS8866
主题中讨论的其他器件: OPA333OPA836OPA320

 您好朋友:

        是否建议使用菊花链连接 AFE 芯片? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    在菊花链配置中连接 ADS8866无需特殊 IC。  数据表中的图49显示了如何将多个器件连接到 MCU 或其他主机处理器上的单个标准 SPI 端口。

    根据您的采样率、有多种输入放大器选项。

    OPA320是一个支持最大数据速率的好选择。  对于极低失真选项、可以使用 OPA836、如图53所示。  对于以10ksps 或更低速度运行的低速系统、OPA333提供出色的直流性能和极低功耗运行、如图54所示。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    感谢您的发帖。

    有关菊花链连接示例、请参阅图49。 数据表第24页的第9.4.2.1节详细介绍了菊花链模式的工作原理和接口时序要求。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

            感谢您的回复;

    也许我想知道哪个 IC 可以满足菊花链连接 AFE。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Keith:

           感谢您的回复;

    也许我想知道哪个 IC 可以满足菊花链连接 AFE。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    ADS8866没有专用的 AFE。  这些器件可由 OPA320、OPA333等标准放大器驱动、并且不需要 SPI 连接。

    此致、
    Keith