This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4245:使用低占空比时钟

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/872039/ads4245-using-clock-with-low-duty-cycle

器件型号:ADS4245

大家好、

我的客户希望使用 ADS4245、您能就以下问题提出建议:

"我想用占 空比为33%的36MHz 外部时钟馈入器件输入时钟。

我在数据表(见下图)中注意到最小占空比为35%(或40%)。 这意味着我超出了规范…

它如何影响 ADC 性能?"

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    输入时钟路径上有一个占空比校正器电路(DCC)、可为 ADC 保持50%的占空比。 它在一个边沿上工作、并通过使用内部延迟单元进行预测。

    在低时钟速度下、时钟周期增加、延迟不足以预测另一个边沿、因此建议在较低速度下绕过 DCC。

     

    数据表的图79显示了65MSPS 时 ADS4245对性能的影响。

     

    由于客户希望以36Msps 的频率运行,因此占空比偏离50%时,性能会更快地下降。 除了对性能的影响之外、输出时序也可能受到影响。

     

    此致、

     

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim 的解释。

    此致、

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    我记得、对于 ADS62Pxx 和 ADS42xx 系列、在低频模式下运行时、设计必须禁用内部 DLL (延迟锁定环路)、以确保正确的内部逻辑设置/保持时间。 如果外部时钟占空比关闭、内部逻辑可能会使用下降沿来捕获数据、并可能导致建立/保持时间错误。 这可能会显示为 SNR 命中。 让我与 Jim 核实一下他之前是否进行过此类测量。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    我在调整时钟占空比时没有进行任何测量。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、Kang、

    我知道。

    感谢您的支持。

    我们将尝试找到另一种方法、即将时钟向下分频。

    我将告诉您、我们是否需要有关这方面的任何其他支持。

    此致、

    NIR。