This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688A:结温

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/878867/ads8688a-junction-temp

器件型号:ADS8688A

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

您能帮 我们提供 ADS8688AUDBTR 结温吗?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    芯片结温 TJ 的估算值可通过以下公式得出:

    TJ = TA +(R  θ θJA ×PD )= 25 +(68.8*82.5m)= 30.6°C

    其中:TA =封装的环境温度(°C)- 25°C 作为示例

    θ θJA =结至环境热阻(°C/W)- 68.8°C/W

    PD =封装功率耗散(W)- ADS8688A 为82.5mW

    此致、

    戴尔