This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:最高临界环境温度

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/878942/amc7834-critical-maximum-ambient-temperature

器件型号:AMC7834

你(们)好。

我知道 AMC7834的额定温度高达125°C (猜测焊点)。  

我的问题是-内部温度传感器认为不是直接焊点、因此两者之间存在一些裕度。 我如何才能知道多少钱?


°我们尝试使用高于125 μ s 的 AMC (当然、除了最大限度地缩短使用寿命外)、会发生什么情况? 我们在哪里可以看到它是否仍在工作? 出现严重故障? 软故障/漂移、但在哪里?  

谢谢、此致、
Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    无法确定裸片本身的温度变化。  尽管如此、梯度应该非常轻微、低于5°C I 估算值。  我们指定器件在高达105°C 和高达125°C 的温度下的性能  °、我们的意思是器件在105 μ s 至125 μ s 之间不会发生故障、只有器件的性能(精度)会开始降低。

    很难确切地说器件在125°C 以上时的故障情况  通常、设计中有一些关键组件会保持其线性运行。  有时、随着 VIH 电平持续升高、数字通信会发生故障。  

    我的建议是使用本地温度传感器实施警报、以便在125°C 时开始关闭系统

    谢谢、

    Paul