This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7750EVM:帮助配置输出电流

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7750EVM, DAC7750, DAC8750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/889152/dac7750evm-help-to-config-output-current

器件型号:DAC7750EVM
主题中讨论的其他器件: DAC7750DAC8750

您好!

我们在 PCB DAC7750EVM 上使用 DAC7750 - http://www.ti.com/lit/ug/sbau205a/sbau205a.pdf


我们首先使用 EVM 软件进行测试。 我们只需将输出范围配置为4-20mA 并启用输出即可。

根据 DAC7750EVM 文档第3.6-7节、我们需要测量 R4上300欧姆的压降。 必须连接 JP6。  

启用"Output Enable"按钮后、我们会在状态寄存器上看到故障(位2 - Iout FAULT)。
R4的压降电压为1.13V、选择的是4mA。 电源为22.5V。
无论我在 DAC 寄存器上写入什么、电流输出都不会改变。
复位或禁用输出使能位后、故障警报变为零。


请、我出了什么问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uilter、

    要解决此问题、首先我要确认 EVM 板已正确连接和配置。

    在写入任何命令之前、加电后 AVDD 电源电流是多少? 它应该为2-4mA、具体取决于 DVDD 电源的电源。

    2.是否安装了 JP3? 如果已安装、则需要在 J1或 JP9处提供外部 DVDD。 如果未安装 JP3、则也应卸载 JP9、并且 J1处不应提供电源。  

    3.通过测量 JP4的引脚6来确认 REFOUT=5V。  通过测量 JP4的引脚1来确认 REFIN=5V。

    如果以上所有内容都正常、请连接 JP6并重试测试、测试应该正常。  

    请告诉我您的调查结果。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    感谢您的回复和问题。

    电源 调节至22VDC、功耗为12mA。 它看起来不好、对吧?
    2. 未安装 JP3。 DVDD 上的5V 由 DAC7750提供。
    3  、REFOUT 和 REFINT 为5V。

    只需仔细检查、测试就会在 J5上放置一个电流表。 我是对的吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uilter、

    12mA 电流是否仅供 EVM 板使用? 如果是这种情况、则说明设置有问题、需要先解决。

    电路板上是否安装了 J9? 如果 DAC7750提供了 DVDD、则不应安装它。 您能否确认 SM-DIG 上的2个 LED 在您的设置中亮起并朝上?

    如果 可以、请提供包含 SM-DIG 的 EVM 板图片。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reza、

    电路板上未安装 J9。 DVDD 引脚上存在5V 电压。

    关于通信、我放置了一个逻辑分析仪、我能够在总线上看到数据。

    关于图片、我犯了一个错误。
    电路等于 EVM 板、因为我在这篇文章中提到过它。


    原理图如下:
    J1未安装、J2已安装、用于测量电流。
    未安装 U6。 我将 SM-DIG 放在这里进行测试。








  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uilter、

    您是否确认12mA AVDD 电流是否全部流入 DAC7750芯片或是否与设计中的其他器件共享? 如果它全部流入 DAC8750的 AVDD 引脚、则必须首先解决该问题。

    原理图看起来不错。 您能否尝试写回控制寄存器 addr 0x55以确认正确的 SPI 通信? 如果 SPI 正常、您能否在连接跳线 J1的情况下重新测试电路板? 这将绕过外部 FET 并使用内部 FET 驱动 IOUT 引脚。  

    最后、您能否提供 U5和 U6的所有电源的电压电平? 谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reza、

    是的、 我确认了 DAC7750上的12mA 电流。
    此电路完全由电路板的其余部分隔离。

    SPI、没关系、我使用上面的逻辑分析仪进行了仔细检查。

    U5 AVDD 引脚上的电压电平为22V (在我的测试中)、U6上的电压电压电平为 DAC7750的 DVDD 提供5V 电源。 (非隔离侧)
    隔离侧连接到 MCU、我们也使用5V。 请注意、在该测试中未安装 U6。

    我连接了 J1、并根据您的要求重新测试。 Iout 上的电流达到92mA。 =/

    明天我将获得一个新的 DAC7750并进行更换。 我让您知道结果。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Uilter 的更新。 更换部件后、我将等待您的结果。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Reza、

    我们更换了 DAC7750。 它现在可以工作。 =)

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 您可以关闭此帖子吗? 谢谢。

    此致、