This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC124S101:我需要一个与 ADC124S101引脚兼容的14或16位 ADC。 有一个吗?

Guru**** 2380220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/871831/adc124s101-i-need-a-14-or-16-bit-adc-that-is-pin-compatible-with-the-adc124s101-does-one-exist

器件型号:ADC124S101

请参阅主题帖标题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    遗憾的是、没有引脚对引脚器件。

    我们确实有支持类似功能的器件。

    我进行了快速参数搜索、将分辨率限制在14至16位的四个通道、SAR 器件、并找到了这9 个结果

    此致

    Cynthia