This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC081S021:ADC081和 OPA615

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/871596/adc081s021-adc081-and-opa615

器件型号:ADC081S021
主题中讨论的其他器件:OPA615

您好!

我想构建一个类似下面的电路。 有一个跨阻放大器的模拟输出。 信号振幅介于0-3.3V 之间、脉宽为10ns。 我想在 ADC 和比较器输入上使用该模拟信号。 我的目标是获得模拟信号的最大值。

这是我的仿真结果。 绿色信号是模拟电压、蓝色信号是比较器输出。

如何使用比较器输出读取模拟信号的最大值?  采样保持 ADC 是否适合此操作? 还是可以使用 OPA615处理它?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我需要深入了解这一点、请留出时间构建和分析我自己的仿真。

    要回答您的问题、需要使用 ADC 来读取模拟输入并将其转换为主器件。

    CS 信号控制开始保持模式的内部开关。 在 CS 的下降沿、将模拟输入连接到 ADC 的采样保持开关打开。 这意味着当 CS 具有下降沿时、输入通道的模拟输入电压是将被转换的电压电平。

    根据您的仿真、电路将不会捕获模拟输入的最大点、而实际上是捕获后的实例。

    因此、您希望 CS 的下降沿处于最大模拟输入。

     

    如果您只对捕获最大点感兴趣、您是否考虑监控 ADC

    例如 、ADS7038 可以监控模拟输入的触发电压。 在模拟输入超过编程为监控的触发电压之前、ADC 不会输出或转换。 例如2.75V、一旦模拟输入超过该阈值、ADC 将开始转换并输出测量值。

     

    此致

    Cynthia

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。  

    [引用 user="Cynthia"]根据您的仿真,电路不会捕获模拟输入的最大点,而是实际捕获后的实例。[/quot]

    是的、你是对的。 我正在尝试处理它。 如果您有建议、请告诉我。

    [报价 USER="Cynthia"]如果您只对捕获最大点感兴趣,是否考虑监控 ADC [/报价]

    是的、我只对捕获最大值感兴趣。 但它可以是毫伏。

    [引用 user="Cynthia"]我需要深入了解这一点,请留出时间构建和分析我自己的仿真。

    我正在等待您的仿真。

    这是我的 SPICE 仿真。 或许它可以为您提供帮助。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同时、我强烈建议查看 ADS7038

    此器件具有 一项功能 、可极大地简化您尝试实现的目标。

    该器件可保持每个通道的最大和最小数据输入。 最大值将存储在寄存器中、并将一直保留在该寄存器中、直到测量到新的较高输入。  从数据表的第20页开始进一步说明了此特性  

    此致

    Cynthia