This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8750:数据转换器论坛

Guru**** 2443770 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/878248/dac8750-data-converters-forum

器件型号:DAC8750

我的客户计划使用 DAC8750实现0至20mA 的可调电流输出。 他需要计算 DAC8750在以下输出电流频带下可实现的精度:

高达200uA
高达2mA
高达20mA

温度范围为-25至+90°C。

执行此计算的最佳可能方法是什么?

谢谢

Josef  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef、

    DAC 的静态误差主要由偏移、增益和线性误差决定。 所有这些误差的综合影响是 TUE (总未调整误差)。 对于整个电流范围、TUE 规格可在-40°C 至85°C 的条件下从数据表中获取。

    对于其他电流带、估算组合误差的最佳方法 是使用 RSS 方法计算电流范围内各个误差源的影响。

    K =(电流带/20mA)* VREF 误差

    偏移、增益和 INL 误差规格位于 DAC8750数据表的第6页。 40C 至85C 范围的规格将最符合您的需求。

    以下是我的结果

    0-200 uA 频带:0.103 %FSR

    0-2mA 频带:0.105%FSR

    0-20mA 频带(TUE):0.16%FSR

    请注意、组合误差主要是较低电流频带的偏移和 INL 误差、这是预期的结果。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    感谢您的回答。

    数据表中的给定误差是否意味着无需用户校准?

    因此、如果我们使用数据表第26页中介绍的用户校准选项、我们可以减小增益和偏移误差、从而减小总误差。 对吗?

    如果我对、那么可以实现哪些精度? n´t 情况下、将仅保留 INL 误差、但我不认为失调电压和增益误差可完全校准。

    谢谢、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两项陈述都是正确的。 数据表电气特性表中的规格未启用用户校准、偏移和增益误差可被校准。  

    实际上、通过用户校准、可以真正消除 DAC 偏移和增益误差。 不过,有两点需要注意;

    校准完全是数字的、不能用于扩展电流输出范围。 例如、如果代码0的输出电流为+200nA、则数字校准无法将该输出电流校正为0nA。  

    2.用户校准不能校正随温度产生的误差漂移。 如果在单个温度下进行校准、则仅在该温度下消除偏移和增益误差。  

    要估算校准后的误差、您可以使用与上面提供的表达式相同的表达式、但这次只考虑偏移和增益误差的温漂分量。 漂移分量是根据 TA=25C 和 TA=-40C 至85C 时的误差差异进行估算的。

    以下是我在-40C 至+85C 校准后的估计值

    0至200uA 频带:0.04 %FSR

    0至2mA 频带:0.04 %FSR

    0至20mA:0.08 %FSR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常´s、这正是我想要知道的。

    此致、

    Andreas