This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015-Q1:未加密的 SPICE 模型请求

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015-Q1, ADS1015EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/872156/ads1015-q1-un-encrypted-spice-model-request

器件型号:ADS1015-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1015EVM-PDK

我找不到使用 SIMetrix 进行仿真的 ADS1015-Q1未加密 SPICE 模型。   

请尽早为未加密的 SPICE 模型提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anitha、


    很抱歉、我们通常不会为我们的 ADC 构建行为模型。 对于某些 SAR 型 ADC、我们构建了一些展示采样电容器采样和放电的模型、以对驱动输入和基准所需的放大器缓冲器类型进行建模。 但是、通常尚未为 Δ-Σ 类型 ADC 构建这些模型。

    如果您想评估其中一个器件、可从以下位置获取 ADS1015EVM-PDK:

    http://www.ti.com/tool/ADS1015EVM-PDK

    吴约瑟