This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263EVM:J31的最大输入频率为50MHz?

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5263EVM, ADS5263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/878544/ads5263evm-the-maximum-input-frequency-of-j31-is-50mhz

器件型号:ADS5263EVM
主题中讨论的其他器件: ADS5263

您好!

当我阅读 ADS5263的数据表时、它捕获 CLKP (CLKM)上升沿和下降沿的输入信号。 因此、当我使用 ADS5263EVM 的单端输入 J31来馈送时钟时、J31的最大输入频率为50MHz。 是这样吗?

我想以100MSPS 的速率使用该 ADC、因此我第一次在 J31中馈送100MHz 的正弦波。 恐怕这会损坏 ADC、因为我想将100MHz 馈入 J31会使 ADC 以200MSPS 的速率进行采样。

此致、

Yoshitaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用 ADS5263EVM!

    我们很快就会回复您。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入 J31连接到变压器

    这会(同时)创建到 CLK+(CLKP)的上升沿

    下降沿到 CLK-(CLKM)的时间也相同(频率相同)。

    因此、如果您的输入信号为100MHz、则连接 J31

    然后时钟输入 CLKP 和 CLKM 将具有相同的频率速度  

    但具有不同的时钟边沿。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您的回复!

    然后、如果 J31的输入信号也为100MHz、则 ADC 的采样频率为100MHz。 我很高兴听到这种情况、因为我的电路板看起来没有损坏。

    此致、

    Yoshitaka