This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1336:线路电压感测电路原理图回顾

Guru**** 2512425 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/878642/amc1336-schematic-review-of-line-voltage-sense-circuit

器件型号:AMC1336

您好、E2E!

我想申请使用 AMC1336的小型线路电压感应电路的原理图审阅。  

该电路的目的是为次级侧系统的微控制器提供线路电压的副本。  

请参阅随附的 PDF。  

谢谢!e2e.ti.com/.../UAA1_2D00_S1_2D00_001_2D00_LVS.pdf

此致、

 -迭戈·梅伦德兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego!  

    很高兴听到您的声音、我希望一切都好!  

    只有注释需要考虑将 R1和 R4分解为多个电阻器、因为您要将很大一部分电压降低到单个电阻器上、而安全地这样做可能会很昂贵。

    根据 SDFM 的布线长度和特性、您可能还需要考虑向 DOUT 线路添加电容器和/或向时钟线路添加 RC。 这通常在50ohm 和10pF 附近。 该器件具有强大的驱动强度、因此可能不需要此功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    一切都很好、希望你们做得好!

    感谢您的快速回答、我们将查看此内容、并告知您是否还有任何其他问题。

    此致、

     -迭戈·梅伦德兹