This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ADS124S08:如何使用 RTD 测量温度?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC-TEMP-SENSOR-FW, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/901443/faq-ads124s08-how-do-i-measure-temperature-using-an-rtd

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件:ADC-TEMP-SENSOR-FW

我想使用连接到 ADC 的 RTD 进行温度测量。  在2线、3线和4线 RTD 中、您能解释这些差异吗?  您是否有有关如何进行此类测量的信息?  您是否有任何有关如何将 RTD 电阻转换为温度的示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、请查看 《RTD 测量基本指南》。 这是一个有用的指南、介绍了 RTD 的工作原理以及不同线缆类型之间的差异。 还提供了有关将 RTD 连接到 ADC 以及将 RTD 电阻转换为温度所需的计算的有用信息。

    有关其他电路示例、请参阅 《模拟工程师电路设计指导手册》。

    还有一个可减少"C"代码工作量的额外资源。 该 API 专门适用于 ADS124S08、但代码和示例也可用于其他 ADC、但需进行一些额外修改。 此 API 工具是 ADC-TEMP-SENSOR-FW、可安装在 Windows 或 Mac 上。