This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP1000:机器人获得正确的输出

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: VSP1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/871011/vsp1000-bot-getting-proper-output

器件型号:VSP1000

你(们)好

在 vsp1000中、我的配置为 vcc12v Ridrv 150K、Risf 为150k。

我将施加1V 峰间电压、并从函数发生器偏移4V。

使其打开10次、我看到5次它提供1V 峰间值。 和5倍0.5V 峰间值。在输入端、我能够看到1V 峰间值。

因此、请告诉我发生这种情况的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishal,

    感谢您的联系。
    此产品的直接 TI 设计支持有限、遗憾的是、我们无法回答您的特定问题。
    您可以在现有配套资料中或通过搜索现有论坛主题帖找到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此产品仍然可用。 它由 TI 制造。 因此、现在是时候对这个问题负责了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    1.您能否澄清问题是在多个器件/电路板上还是仅在一个器件上出现?

    2.您能否扫描失调电压并找出衰减系数? 根据您之前的帖子、在4V 时、衰减看起来是10倍、在8V 时、衰减是2倍。 是这样吗? 请通过扫描0至8V 之间的偏移电压来提供其他偏移电压的数据。 此外、对于偏移扫描电压、请测量电源电流 ICC 和 VDRV ( IDRV 引脚上的电压)。