This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6445-EP:PCP 阻抗

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS6445-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/889446/ads6445-ep-pcp-impedance

器件型号:ADS6445-EP

您好、E2E、

我将使用数据表第38页中的驱动电路来确定100MHz 以下的频率范围。 将产品放置在 PCB 上时、我在具有50欧姆单模的变压器(源极侧)之前绘制路径。 变压器(ADC 侧)之后、贴片具有50欧姆差模阻抗。 这些路径的阻抗值及其模式(单路或差动)是否正确?

感谢您抽出宝贵的时间与合作。

此致、

Busra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Busra、

    对于图50所示的电路、这些阻抗值用于到 ADC 模拟输入的差分连接。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Busra、

    我看到这一答复不能满足你的要求。 请告诉我如何提供进一步的帮助。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我的问题在另一个主题中得到了答复、名称为"ADS6445-EP:s parameter"。 感谢您花时间和考虑。

    最棒的

    Busra