This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:是否提供 PSRR 交流和直流数据?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/877921/ads1675-psrr-ac-and-dc-data-available

器件型号:ADS1675

团队、

查看数据表、我们不提供 PSRR 规格。 SBAS416D 第28页提供了一些电源设计建议、但非常简洁
我们是否有要共享的 PSRR 交流和直流数据?
我们是否有要共享的 PSRR 数据与频率?

我已经观看了以下视频:
https://training.ti.com/delta-sigma-adcs-power-supplies

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 A.

    我怀疑我们有任何其他信息可供分享、但我将看到我能找到的内容。  请让我等到星期五再回来。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我搜索了所有存档数据、找不到任何 PSRR 信息。  根据其他类似器件、50/60Hz 时的最佳估计值约为80dB。  

    如果我稍后找到一些东西、我会将其转发给您、但此时、我认为需要进行测量。

    此致、
    Keith