This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121S101-Q1:直流输出阻抗 DAC 12位 DAC121S101QCMK/NOPB

Guru**** 687390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/869774/dac121s101-q1-dc-output-impedance-dac-12bit-dac121s101qcmk-nopb

器件型号:DAC121S101-Q1

大家好、

此电子邮件旨在询问有关 DAC121S101QCMK/NOPB 的技术信息。

 

我的客户在 DAC121S101QCMK/NOPBI 上遇到了一个问题、他们希望对此进行测试。

在执行此操作时、他们意识到在正常使用条件下、仪表读取的某些值与 DS 电气特性表中报告的值不一致。

具体而言、客户意识到测量的输出阻抗约为8欧姆、而 DS 中报告的阻抗为1.3欧姆。

在这方面、我想问您的意见、为什么客户发现申报值和计量值之间存在这种差异?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    我认为我们必须首先确认测试输出阻抗的确切测试条件。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/852659?DAC121S101-DC-output-impedance-measure

    "

    PDS 不为 ZOUT 规格提供具体条件、我认为这是一个小监督。 输出阻抗实际上仅在 DAC (或真正的集成输出缓冲器)处于其线性工作范围内时有效。  

    让我们考虑满量程和零量程误差的来源:输出缓冲器实际上只是一个运算放大器。  与所有运算放大器一样、它们具有一些输出限制。  有些具有轨到轨输出运行、但有些具有共模输出/输入限制。  实际上、您看到的是输出缓冲器在其电源电压下会进入余量限制。   由于 DAC121S101等器件 是基准电压且连接了 VDD、因此根据定义、它在满量程时具有0V 的余量。  

     DAC80501等具有专用基准(内部)和独立 VDD 引脚的器件可以绕过该电压、因为基准电压可以是5V、电源电压可以是5.5V、因此满量程时有500mV 的余量。  

    如果您尝试确认 ZOUT 测量值、我建议您在 DAC 处于中标度(2.5V)时执行相同的实验。  这意味着该器件将有足够的余量(如果您尝试灌电流、则还有"足部空间")。 此外、请注意、PCB 和仪表的串联电阻等小因素会增加此测量的误差。  在我们的实验中、我们通常使用开尔文式连接来感测引脚上的电压、以便它不会共享相同的电流路径。

    "

    希望这对您有所帮助、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我尝试使用中量程输出(以及不同的电流值)、但结果相同。

    我在测试期间使用开尔文连接、因为我使用 SMU (拉电流测量单元)灌电流、并使用 DMM 读取输出电压。

    谢谢、致以最诚挚的谢意

    弗朗西斯科 B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的测试电流值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    输出电流为60uA 和10uA。

    谢谢、致以最诚挚的谢意

    弗朗西斯科 B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    当器件灌入电流时、输出阻抗是否看起来也不同? 例如、如果您使用-k Ω 和-k Ω 60µA 10µA?  

    该器件与电源共享基准、因此 VDD 上的任何串联电阻也会随着负载缩放输出。 例如、如果您有一个与 VDD 引脚串联的5V VDD、并且在中标度从输出中抽取60µA Ω、您会看到 VDD 引脚减少到5V 600µV、并且输出将减少到2.5V 10Ω 300µV Ω(不包括 DAC 的实际输出阻抗)。   

    这看起来您在输出上具有5Ω Ω 的电阻。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    在电路中、VA 上没有串联电阻、PCB 和电源之间的电缆阻抗为 mΩ Ω。

    我在下面介绍了我的设置和测试方法。

    设置:

    在 VA 上的 PXI 4130通道1 (uty);

    - DIN、SCLK、SYNC 上的 PXI 6552 (DIO);

    - 输出电压上的 PXI 4130通道2 (LSMU)和 PXI 4071 (DMM)。

    测试方法:

    -用 uty 打开 DUT 电源;

    - DIO 在正常模式下在 SPI 上发送代码0x7FF;

    LSMU SINK I2=60uA;

    - DMM 读取输出电压 V2;

    - LSMU 灌电流 I1=10uA;

    - DMM 读取输出电压 V1;

    - Zout =(V2-V1)/(I2-I1)

    -关闭 DUT。

    感谢您的支持和最诚挚的谢意

    弗朗西斯科 B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    您的 PXI SMU 是否处于遥感模式? 此外、SMU 在这些测量期间不改变输出范围也至关重要、因为各种范围的增益误差会影响结果。  如果您拉电流而不是灌电流、电阻值是否会改变?

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我在本地模式下使用 SMU、因为 DMM 测量输出电压。 使用我的设置、我还会在 VA=5V 和 Iout=100uA 的情况下测量 FSO 和 ZSO、该值在数据表范围内。

    从我的角度来看、不清楚直流输出阻抗测试的条件、在另一篇文章 Uttam Sahu 中、请告诉我相同的测量值:

    "您还可以通过使用两个逐个的精密电阻器来代替 SMU 来实现这一点。 由于 DAC 输出阻抗非常小、因此测量精度非常重要。"

    TI 用于测量直流输出阻抗的测试条件是什么? 哪个电流或输出电阻器?

    感谢您的支持和最诚挚的谢意

    弗朗西斯科 B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 DMM 测量引脚上的电压、那么您应该认为 DMM 是准确的、等等   

    我不知道验证该产品时使用的确切方法、但通常、我们在远程模式下使用 PXI-4132等器件、使用信号静态范围并强制提供一些不同的拉电流和灌电流。  我们使用 SMU 的内部电压测量来推导输出阻抗。   

    有时、我将扫描宽范围的电流、以查看是否存在变化的阻抗。  例如、某些输出放大器的线性电流区域非常有限。  您使用的电流非常小(10µA μ A)、但我想知道如果您使用的是10µA μ A、2µA μ A、2µA μ A 和10µA Ω 等器件、输出阻抗会是什么样的。   

    可以使用几个电阻器进行此测试、但通常情况下、精密 SMU 最简单。