This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5636:电路检查

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV5636

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888052/tlv5636-circuit-check

器件型号:TLV5636

大家好、团队成员。

我们将验证 TLV5636的电路。
在 VDD = 3.5V 时、在2.048V 内部基准电压模式下是否可以使用 TLV5636?
是否可以将10uF 连接到 REF 端子?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小林您好、

    当 VDD = 3.5V 时、您无法将内部基准配置为2.048V、因为我们有 x2输出缓冲 器、这将导致输出级削波。

    在内部基准模式下、REF 引脚上允许的最大电容为100pF。

    希望这澄清了您的疑问。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    将最大输出值设置为3V、这是否仍然是一个问题?
    如果 REF 引脚的电容较大、IC 是否会损坏?
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大值上限为3V 时、这可能是正常的。 您需要进行验证、因为我们没有在相同条件下测试器件。 很可能是正常(请验证)。

    就基准引脚上的电容而言、10uF 电容会以多种方式影响、首先是基准电路的稳定性、因为它会振荡、请再次验证。 其次、您的启动和压摆时间会受到影响。 不可能损坏器件

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、AK。

    我们正在调查一些损坏 IC 的原因。
    断开的 IC 没有 REF 和 OUT 输出。

    这是由 REF 电容器还是 VDD 引起的?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    损坏部件的 VDD 引脚上的电流是多少?

    您能否尝试在正常工作条件下操作所有器件、因为任何超出数据表规格的器件都可能存在问题。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、AK

    启动后 VDD 的电流为0.89mA、设置内部寄存器后为1.2mA。

    内部似乎没有短路、您知道吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您在建议的条件下操作设备时,设备是否出现故障?

    如果是、我们可能需要对相同的问题执行 FA、以确定相同问题的根本原因。 有多少设备出现故障? 故障率是多少?

    如果没有、我请求您遵守器件建议的运行条件。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、AK

    很抱歉、我们的设置错误。
    如果设置正确、则输出正常。
    默认情况下、基准设置是外部输入吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴您使用正确的设置解决了您的问题。  

    默认情况下、基准设置为外部。 需要与我的设计人员进行仔细检查、因为这是非常旧的器件、数据表信息非常有限。

    此致、

    AK