This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232REF:有关蓝色端子块和端子块旁边引脚的问题

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232REF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/878384/ads1232ref-question-on-blue-terminal-block-and-pins-next-to-the-terminal-block

器件型号:ADS1232REF

Bob、 多年来、我们一直使用蓝色端子块连接一个4线负载单元。  我们能否使用接线盒上紧邻接线盒的引脚、并获得等效结果。  我是否正确地认为蓝色端子块位置(+5VA、N1-、 N1+和 GND) 与 PIN 块上的引脚(EXC+、SG-、SG+和 EXCSNS-)等效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurt、

    除了不提供 AIN2、信号阶数略有不同、EXC-通过开关 U7连接到 AGND 以断开激励之外、螺钉端子块与接头几乎相同。  请参阅第21页的表7和《ADS1232REF 用户指南》第6.4.2节中的说明。  您还可以在第25页的图10中查看布线、并在第26页的图11中以电路图方式比较 J4、J5和 J6的连接器。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您-您几乎解决了我的问题-但现在我有另一个问题: 我知道 AIN2不适用于引脚、并且引脚的顺序与螺钉端子块上的顺序稍有不同。  但我不确定 EXC-通过开关连接到 AGND 的含义。  我认为这是板上的开关、可以设置为+5V 或 EXT。  我们通常将此开关设置为+5V。  我不知道"EXC-通过开关 U7连接到 AGND 以断开激励"的含义。  我们需要持续激励。  这是否意味着开关必须是特定位置才能引起励磁?  

    我希望使用与终端块连接器 相同的器件:+5VA、N1-、 N1+和 GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurt、

    低侧开关不是您可以手动翻转的开关。  您指的是 SW7、我要讨论的开关位于 PCB 底部、即 U7器件型号 TS5A3166DCK、这是一种由微处理器上的 GPIO 控制的半导体模拟开关。  当控制输入为低电平(0V 时)时、此开关通常处于打开状态。  当控制引脚的输入为高电平(3.3V)时、开关连接到 GND。  幸运的是、U7的默认操作是通过 GPIO 引脚输出为高电平来关闭开关接地。

    您应该可以在所需 的操作中使用 ADS1232REF。  但是、如果您有疑问、另一种可能的选择是从电路板上移除 U7、并将一根短跳线从 EXC-焊接到 ADS1232REF 底部的接地接线片。  我在下面已经演示了这一点。

    此致、

    Bob B