This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:Delta-Sigma 评估软件的问题

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261EVM, DELTASIGMAEVAL-GUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/901367/ads1261evm-trouble-with-the-delta-sigma-evaluation-software

器件型号:ADS1261EVM
Thread 中讨论的其他部件:DELTASIGMAEVAL-GUI

是否有人最近随 ADS1261EVM-DVCPKG 下载并安装了该软件? 我无法识别设备驱动程序。 此外、当我尝试遵循用户手册(第2.3.2.2节)中描述的"手动安装路径"时、我无法找到它提到的"usb_dev_bulk.ini"文件。 提供什么? DELTASIGMAEVAL-GUI-installer.exe 是否出现问题?

我们非常感谢您的任何帮助。 谢谢、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    欢迎来到 E2E 论坛! 很抱歉听到您遇到驱动程序问题。 有时、如果在安装驱动程序之前连接了 EVM、则驱动程序无法正确安装。  这是需要手动干预的一个条件。  可以在下面所示的位置找到驱动程序。  您必须具有管理员权限。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您给我提供找到 usb_dev_bulk.inf 文件的正确文件路径!  

    已尝试安装 DELTASIGMAEVAL-GUI.exe、然后安装 ADS1261EVM-dvcpkg.exe (所有这些都是在插入 ADS1261EVM 板之前)、但设备管理器仍然仅显示无法找到驱动程序的通用批量设备。

    转到您指定的目录并安装 usb_dev_bulk.inf 文件。 现在、设备管理器可以识别具有以下设备状态的 TivaWare 批量设备:"此设备正常工作"。 但是、即使在重新启动评估软件并重新插入 ADS1261EVM 之后、我仍然会在左下角看到错误消息:"Hardware not connected (硬件未连接)"。 就绪..."。 还有其他关于如何实现这一目标的想法吗?

    谢谢、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    您是否在插入 EVM 板之前运行 GUI?  还是插入 EVM、然后运行 GUI?  我过去看到过一些问题、如果在 GUI 运行后将 EVM 插入 USB、则无法识别 EVM。  我会尝试插入 EVM、验证是否在器件管理器中识别它、然后启动 GUI。  请告诉我这是否可行、如果不能、请向我发送 GUI 的屏幕截图。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bob、

    我在启动 GUI 后插入了 ADS1261EVM。 尝试颠倒订单,看着它能正常工作! 非常感谢您提供的快速而准确的帮助。

    Adrian