This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:使用串行端口与 AFE4490通信

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/900562/afe4490spo2evm-communicate-with-afe4490-using-serial-port

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4490

在使用串行协议与 AFE4490进行通信期间、以预定义标志作为标头和尾端的格式接收到的响应。

当有效载荷包含实际数据标志时会发生什么情况?

在哪里可以找到有关消息通信协议的完整文档?

"消息通信协议 v4.0"文件非常简短。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzad、

    正如您所看到的、对于每个响应、我们都有预定义的页眉和页脚。

    因此、它们之间的任何内容都被视为有效数据/有效载荷。 由于页脚的位置相对于页眉是固定的、因此两者之间的任何页脚标志都被视为数据。

    关于协议的文档记录、除了您拥有的文档外、我们没有任何其他东西。 您是否在寻找任何特定的内容?

    此致、

    Prabin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    从 AFE4490接收到的消息有一些小问题。

    首先、当我向开始读取 ADC 寄存器发送 N 个样本的命令时、EVM 即使在 N 个样本后也会继续发送数据。 即使发送停止读取 ADC 命令也似乎不起作用。 绿色 LED (LED1)保持亮起。

    另一个问题:发送设备识别命令时不会以正确的格式回复。 有时、我必须运行命令2或3次。