This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J23:ADC34J23的数据格式

Guru**** 2521600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/870017/adc34j23-data-format-of-adc34j23

器件型号:ADC34J23

您好!

我尝试捕获 来自 ADC34J23的数据

任何通道中任何采样的9 ~ 12位始终为0。

我认为,数据填充为0是没有意义的。

我正在等待您的建议。

此致、

川本弘一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki 您好、

    是否存在模拟输入信号、或者这是空闲通道测量? 您可以共享图片吗?

    您是否尝试使用数字斜坡测试模式? 这将有助于确保相应地设置 FPGA。 下面的寄存器写入将启用通道 A 的数字斜坡模式。更多信息、请参阅数据表的第64和65页。

    0x06 0x02 #Enable 测试模式

    0x0A 0x40#启用 CHA 数字斜坡测试模式

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki 您好、

    由于不活动、我将继续并关闭此线程。 如果需要进一步帮助、请打开新帖子。

    此致、

    Dan