This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80504EVM:DAC80504EVM -单极到双极信号转换

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8560, DAC80504
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/877036/dac80504evm-dac80504evm---unipolar-to-bipolar-signal-conversion

器件型号:DAC80504EVM
主题中讨论的其他器件: DAC8560DAC80504

大家好、

我使用评估板 DAC80504EVM 来生成超声波信号、从而驱动三个超声波换能器。 我想生成双极信号。 但是、该 DAC 仅支持单极信号生成。 因此、我在 http://www.ti.com/lit/an/slaa869/slaa869.pdf 上找到了单极 到双极转换的教程。

我想知道给定示例中的电阻器值以及运算放大器值是否适用于该特定的 DAC?

如果有人建议我修改电路,如果有需要的话,我会非常感谢。

电路板链接: http://www.ti.com/tool/DAC80504EVM?jktype=tools_software

超声波传感器链接: http://www.farnell.com/datasheets/1760000.pdf?_ga=2.260115981.1881583463.1580664031-526884284.1562916714

如果有任何意见、建议或帮助,我将不胜感激。

提前感谢!

此致、

Dejana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dejana:

    您可以使用附加链接中提到的电路从单极 DAC 生成双极输出信号。

    您生成的信号频率是多少?

    对于输出运算放大器的主要规格、您应按如下方式查找:

    应使用具有低失调电压、低生物电流和低失调电压漂移的运算放大器。话虽如此、适合您的应用的好选择取决于您生成的信号类型。 下面是经过验证的设计链接。

    https://www.ti.com/tool/TIPD125

    来自单极 DAC 的双极+/-10V、适用于工业电压驱动器。 您可能需要为您的应用调整电阻器值。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    感谢您的快速响应。

    我想生成频率为300kHz、持续时间为5ms 的线性调频脉冲信号。 您现在对运算放大器有更好的建议吗?

    您能否建议我如何确定电阻器的值? 如果我需要向您提供更多信息、请告诉我。

    此致、

    Dejana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要以下信息。

    DAC 的单极输出范围是多少? 线性调频脉冲信号的带宽是多少?

    对双极输出的要求 (例如+/-5V、+/-10V)

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    再次感谢您的快速响应。

    根据 http://www.ti.com/lit/ug/slau735a/slau735a.pdf 用户指南、当增益值为2时、DAC 输出电压的最大范围为5V (0-5V)。

    线性调频脉冲信号的带宽为30kHz。

    传输的超声信号将通过水听器(最大输出电压5Vpp)接收、然后通过 ADC 进行转换。 ADC 的双极输入电压为+/-5V、但考虑到传输的超声波将通过不同的介质、因此将具有高度衰减、DAC 的双极输出可能会是+/-10V。 你怎么看?

    感谢你的大力帮助。

    此致、

    Dejana Vukovic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    /-10V 的 DAC 输出电压将足以满足您的应用需求。

    让我们将 DAC 输出视为0-5V、双极输出将为+/-10V。 您可以参阅我共享的 TIPD 设计并相应地进行设计。

    请告诉我、在计算这些电阻器值时、您是否需要任何帮助(我共享的设计中的直接方程式)

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    我一直在研究您建议的 TIPD 设计指南。 据说、对于 DAC8560、Rg2 = 8.25kOhm 的选择将导致基准源的峰值电流消耗约为333uA、对于该 DAC、该值低于20mA。

    如果我没有记错、对于 DAC8054、前面提到的限值为5mA (333uA<5mA)。 因此、 Rg2 = 8.25kOhm 也不应该适用于该 DAC?

     此外、如何选择 Ccomp、Cload 和 Riso?

    再次感谢您。

    此致、

    Dejana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejana、

    Akhilesh 在个人银行的办公时间到下周为止、因此我将暂时介入。

    为该电路的增益级选择电阻器值在文档中提到的与整个设计的基准驱动能力和噪声目标相关的两个注释之外有点微不足道。 DAC80504能够驱动8.25k 欧姆的电阻值、但也很正常。如果您对噪声性能满意(或只是没有严格的噪声目标)、那么我认为您很适合。

    关于 CCOMP、CLOAD 和 RISO -在本参考设计中有一种云台元件、我们将其称为"通用电缆驱动解决方案"、这意味着它可以驱动几乎任何电缆和/或电缆长度、并且与该电缆相关的寄生电容不会造成稳定性问题。

    选择的 CLOAD 大于任何传统电缆电容、因此决定了稳定性响应。 从那里、选择了 RISO 和 CCOMP 来为放大器提供稳定性补偿。

    该参考设计不是为了专注于稳定性补偿。 您可以在下面的视频系列中找到有关用于稳定放大器的技术的更多信息:

    https://training.ti.com/node/1138805

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    Dejana