This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7568:DAC7568、DAC8168和 DAC8568的驱动程序代码有何区别?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8168, DAC7568, DAC8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/872024/dac7568-what-is-the-difference-between-the-driver-code-of-dac7568-dac8168-and-dac8568

器件型号:DAC7568
主题中讨论的其他器件:DAC8168、 DAC8568

各位专家:

我发现、对于 DAC7568、DAC8168和 DAC8568、TSSOP16封装是引脚对引脚封装、我希望从 DAC7568切换到 DAC8568或8168。  

您能告诉我 DAC7568、DAC8168和 DAC8568的软件代码是否相同吗?

从 DAC7568切换到 DAC8168或 DAC8568时、软件中需要更改什么?

谢谢你

Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。 DAC7568、DAC8168和 DAC8568之间的差异是分辨率。 为其编写软件时、请确保数据表中的表1、2和3中显示的数据位为16位对齐。

    软件中不需要其他更改。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Uttam

    明白了、感谢您的回复!

    Rachel