This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4405:分别从 PD1和 PD2读取数据

Guru**** 2523920 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/895265/afe4405-read-data-from-the-pd1-and-from-the-pd2-separately

器件型号:AFE4405

您好!

在 AFE4405上、我看到可以连接2个光电二极管(PD)、但在数据表中、我 没有看到关于如何分别从 PD1和 PD2读取数据的任何信息。
请您能告诉我是否可以这样做吗? 如果是、我如何执行该操作。
提前感谢您、
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin、您好!

    我们的器件专家目前不在办公室、因此我们将很快跟进。

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin、您好!

    您可以参阅表34以静态方式选择 PD、或参阅图50以了解 PRF 周期内双 PD 的动态选择时序方案。

    有关双 PD 模式的更多详细信息、请参阅数据表中的第8.4.8节。