This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC09QJ1300-Q1:通过1.8V GPIO 连接到 FPGA

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC09QJ1300-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/898532/adc09qj1300-q1-connection-to-fpga-with-1-8v-gpio

器件型号:ADC09QJ1300-Q1

您好!

您能否建议正确的方法、使 ADC09QJ1300-Q1与具有1.8V GPIO 的 FPGA 之间的逻辑电平保持一致。

通常、FPGA 可以承受1.9V 电压、但电流消耗会增加。

我们是否可以使用1.8V 为 ADC 供电以实现逻辑电平对齐?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、

    是的、您可以使用 FPGA 的1.8V 逻辑来驱动逻辑电平对齐。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    我不确定我是否得到了正确的答案。

    我们是否必须为具有1.8V 电压的 ADC 供电、以使电压电平与 FPGA 保持一致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salva、

    请使用1.9V 为 ADC 电源轨供电。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    问题是、我们如何使由1.9V 电压供电的 ADC 输入/输出与具有1.8V 电源的 FPGA 输入/输出兼容?

    是否有办法在不使用外部电压转换器的情况下对齐这些电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、

    正如我在前一篇文章中提到的、ADC 1.9V 电源轨只能由1.9V 电源供电。

    我认为您应该能够在 FPGA 上使用1.8V 逻辑来控制 ADC 上的1.9V 逻辑。 我认为您不必进行任何电压转换。

    此致、

    Neeraj