This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1114:被设定为在每2次转换后将转换准备就绪脉冲置为有效、但是每次转换将被置为有效

Guru**** 2502505 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/889784/ads1114-set-to-assert-conversion-ready-pulse-after-every-2-conversions-but-asserts-every-single-conversion

器件型号:ADS1114

大家好、我很难弄清楚为什么在连续转换模式下、每2次转换后都无法使 ADS1114生成一个转换准备就绪标志。  我将尽可能正确地写入配置和高/低阈值寄存器。  现在、它在每次单次转换后生成一个转换准备就绪标志。  包括配置寄存器写入和高/低阈值寄存器写入的示波器截图、以防我丢失任何内容。  我将0x42E5写入配置寄存器、用于连续转换模式、860SPS -屏幕截图如下。  我还将向低阈值寄存器写入0x7FFF、向高阈值寄存器写入0x8000以激活 RDY 脉冲。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、


    您设置它的方式是正确的。 将高阈值寄存器设置为低于低阈值寄存器时、应通过 ALERT/RDY 引脚触发每次转换。 您能否在示波器上显示 ALERT/RDY 脉冲? 您应该会看到数据表中的图29所示的内容:

    我要注意的是、这是一个周期为1.2ms 的8us 窄高电平脉冲。 根据示波器的分辨率、可能很难捕获脉冲。 获取照片并将其发布在后续帖子中。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph -感谢您的快速回答。  是的、我可以看到脉冲、尽管我将其反相(低电平有效)、并且它以1.22ms 的频率重复、相当于819 SPS 的速率(在数据表中860SPS 的+/- 10%范围内)。  对于每2次转换、我希望看到它接近2.3ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、

    很抱歉、我完全误解了您的帖子。 我忘记了该器件具有一个比较器、该比较器可设置为在设定的转换次数(1、2和4)后跳闸。

    我相信您看到的是、比较器仍然看到前两次转换超出阈值限制、并将 ALERT/RDY 设置为高电平。  锁存比较器功能只是将 ALERT/RDY 设置为高电平、当它不被读出时、它不会清除之前转换的计数、这些转换超出了限制。

    吴约瑟