This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC2904:器件技术和晶体管数量

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/878344/dac2904-device-technology-and-transistor-count

器件型号:DAC2904

您好!  

我正在对 DAT2904进行一些可靠性分析、无法找到有关芯片所采用技术的信息、我还对板载晶体管的粗数量感到好奇、该数量为10倍。 我意识到第二位信息往往是专有的、因此我要求提供一个粗略的数字。  

感谢您提供的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC2904 DAC 器件采用0.6um CMOS 工艺完成。 但是、我们无法披露晶体管数量。 希望您能理解。 谢谢

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    我不需要精确的晶体管计数、但我的分析需要输入。  一个粗略的数字、即使四舍五入为一个数量级、也会非常有用。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很抱歉、我找不到更多信息。 该器件的设计器不再可用。

    假设有14位 DAC 乘以2通道、每个14位 DAC 都有用于电流输出的2^14开关矩阵、因此输出级上至少有2 *(2^14)个晶体管。

    编码器上有额外的晶体管(14位= 14个以上的晶体管)+ 14x2 NMOS/PMOS 逆变器级的输入 CMOS 级。 。  

    我希望我能给您足够的见解以继续。 很抱歉、没有比这更有用的了。