This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5611:4通道50MSPS

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: VSP5611, VSP5621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/889428/vsp5611-4channel-50msps

器件型号:VSP5611
主题中讨论的其他器件: VSP5621

大家好、

您能否提供具有以下规格和更好成本考虑因素的 AFE 解决方案?

而 VSP56XX 在 TI 网站上看不到:CCD/CIS 成像 AFE -产品、但可以通过直接搜索器件型号...

 

输出:4通道(__LW_AT__CCD 模式、CIS 模式)

LVDS:支持3个数据信道和1个时钟信道模式

CMOS:8位 H/L 模式

最大转换速率:50Msps

谢谢!  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    关于 VSP5611、客户可以向 TI 授权经销商(如 Arrow)下订单。  下单后,他们将获得 ESD 保护。

    对于您列出的规格、您可能还需要查看 VSP5621。

    请参阅 CCS/CID 成像 AFE 参数表、了解可能适合客户要求的成像 AFE。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aroul、

    不建议在新设计中使用 VSP5621、如所述的数据表。

    因此、这就是我在 E2E 上发帖的原因、因为我不确定哪种产品适合新系统设计、也可以在新系统设计中使用。

    请帮我们找到解决方案。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    我已向您发送一封电子邮件、要求提供客户和应用程序详细信息。

    我将关闭此帖子、我们将通过电子邮件继续对话。