This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC102S051:通道2精度问题

Guru**** 1471450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/900968/adc102s051-channel-2-accuracy-issues

器件型号:ADC102S051

我们遇到这样的问题:当我选择通道时、从 A/D 返回的 SPI 数据不正确。   我的 SPI 总线有16个时钟。   时钟频率为3MHz、输入数据为稳定的直流电平。  我单击位于负边沿的 A/D 数据。  我将查看返回的数据和示波器。   数据存在但不正确。   如果我将代码修改为只读通道1、它看起来工作正常。    这是我对该组件的唯一 SPI 操作。   我不知道我必须执行的任何其他设置。  作为测试、我将仅重复向该通道发送数据。   我目前不使用通道1。

任何想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我想与大家分享一下、该器件支持3.2Mhz 至8MHz 的时钟频率。 您当前正在操作超出工作范围的设备。 尝试将时钟频率增加到3.2MHz。

    如果问题仍然存在、则从此处开始。

    请您分享示波器屏幕截图、包括数字通信信号吗? 这有助于确认计时和电压电平

    如果我理解正确、则可以从任何通道获取正确的数据(如果单独对其进行采样)、这意味着 CS 在采样之间的状态发生变化。

    正是当您将 CS 保持为低电平以连续采样通道时、才会读取错误的数据。

    是这样吗?

    如果是、我建议确保示波器图像匹配、尤其是 SDI 数据、因为这控制通道选择

    此致

    Cynthia