This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:ADS1115的电源建议

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/901046/ads1115-power-supply-recommendation-for-ads1115

器件型号:ADS1115

大家好、  

我的客户正在评估我们的 ADS1115设计。

他们想知道 VDD 质量是否有特定要求。 他们是否可以使用降压转换器为 ADS1115供电? 或 LDO。

它是否会影响 ADC 的性能? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    为了获得最佳效果、我将使用 LDO 作为电源。 电源上的噪声或纹波可能会影响测量、但很难准确知道测量值。 如果您查看数据表、则只有少数几个规格可以显示电源的影响。

    数据表中没有列出电源抑制比、但在第7页上、它确实具有典型值为1LSB/V 的失调电源抑制、FSR=±2.048V、这被列为直流规格。 此外、还有一个增益电源抑制列表、表明电源电压对典型80ppm/V 的增益误差影响很小

    同样、这并不一定表明电源纹波会影响测量。 但是、直流变化确实会影响测量、并且降压转换器的电源纹波也可能会产生影响。 因此、我将始终使用 LDO 等噪声较低的电源、并在 VDD 引脚附近使用0.1uF 去耦电容器。


    吴约瑟