This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF42:偏移校正器

Guru**** 2927280 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/878125/adc32rf42-offset-corrector

器件型号:ADC32RF42
主题中讨论的其他器件:ADC32RF45

大家好、团队、

数据表10.1.5中有一个说明、说明"偏移校正器块使直流、FS / 8、FS / 4、3 FS / 8和 FS / 2无效"。

我认为该器件交错了两个 ADC 内核。 那么、上述描述是否正确? 不是 N x Fs/4?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taketo、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo:

    你是对的。 只有 NFS/4杂散被取消。 这是数据表中的误差 I。 此说明复制自 ADC32RF45数据表、其中4个内核交错。   

    此致、

    Vijay