主题中讨论的其他器件: ADS1015
您好!
我使用 的是 ADS111、两次读数之间的持续时间约为10ms、但我需要使其更快、或者如果它是同时读取四个输入的方法? 这是可以接受的吗?
我希望您能帮我解决这个问题、
谢谢!
Ricardo。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ricardo、
您不能同时读取全部四个输入。 ADS1115在 ADC 的前端使用多路复用器。 这基本上是一个开关、因此每次只能切换一个开关进行测量。 方框图如下所示:
但是、您应该能够比每10ms 从器件获取数据的速度快得多。 该器件的最快数据速率设置为860SPS (对于12位 ADS1015、该速率甚至更快为3300SPS)。 如果您使用的是 ADC 的多个通道、我将对器件使用单次转换模式。 以下是顺序:
1:对配置寄存器进行编程、以使用正确的配置进行转换。
2.等待数据周期+额外10%+ 20us。 这是进行转换所需的时间、转换时考虑到内部时钟的变化、并在最后一次转换后额外唤醒器件。
3.读取最后一个数据。
4.重复从1开始以启动下一个通道。
在860SPS 数据速率下、每次转换的时间周期应为1.3ms 左右。
如果您使用多个通道、我不会使用连续转换模式。 当配置被编程时、在进行中的转换完成前、配置不会被置位。 这可能会导致混淆器件何时收到配置以及何时收集数据。 即使您使用 ALERT/RDY 引脚指示转换完成、连续转换模式的实现通常会更加混乱。
吴约瑟